This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606:BQ25606在系统负载和放大器期间上电;无电池。

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845184/bq25606-bq25606-bq25606-power-up-during-system-load-battery-absent

器件型号:BQ25606

尊敬的先生:

参考以下电路、 BQ25606无法按以下条件加电、我使用 EVM 测试结果相同。

这是正常情况吗?

  -电池单元_不存在、Vin=5V、 IO=2A

请帮助您进行审核和提供建议。

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    请参阅数据表第18页的第8.3.2.5节"转换器加电"。 充电器具有软启动功能。 当系统电源轨低于2.2V 时、输入电流限制为200mA。 如果没有电池、系统将无法在 VSYS 达到2.2V 之前提供2A 输出。 您的设置可能不会反映实际应用情况、因为系统可能不会以2.2V 电压通电。