This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400-Q1:TPS65400QRGZRQ1 -器件高度容差是多少?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822466/tps65400-q1-tps65400qrgzrq1---what-is-the-device-height-tolerance

器件型号:TPS65400-Q1

美好的一天!

我们的客户需要将复杂的散热器与 TPS65400QRGZRQ1精确配合使用并执行热分析。

因此、它们需要器件高度和该高度的容差。
数据表中提供了封装尺寸、但我们是否可以为此器件设置最小和最大高度?

提前感谢。

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最大高度为1mm。 对于最小高度、我需要与封装团队核实...

    在我获得信息后、它将随您更新。 谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最大/最小高度为1mm/0.8mm。 谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Hao!

    此致、

    艺术