This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180:LM25180二极管补偿

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844009/lm25180-lm25180-diode-compensation

器件型号:LM25180

大家好、团队成员。

客户询问我的问题如下。

LM25180能否将二极管补偿为热?

如果二极管的电压随负载变化而变化、则无法通过 IC 补偿二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahshi-San、您好:

    LM25180具有二极管温度补偿、即 TC 引脚、详细说明如下所示:

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daniel:San

    是的、我知道。

    关键点是 IC 可以补偿的偶数二极管压降是根据负载成比例变化的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahshi-San、您好:  

    它无法直接补偿 与负载成比例的压降。  它只能感测负载变化引起的温度升高、然后产生一个小偏置电压、这将影响芯片中的基准。

    谢谢


    李丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daniel:San。

    感谢您的回复!