This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650243-Q1:TPS650243-Q1 DCDC3输出电流。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650243-Q1, TPS65023-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823493/tps650243-q1-tps650243-q1-dcdc3-iout-current

器件型号:TPS650243-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS65023-Q1

尊敬的 TI 团队。

TPS650243-Q1的负载电流显示为0.8A 至1A。

我们将使用1V 1A。

是否提供支持?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 TPS65024x-Q1数据表第3页的"电压选项"表、TPS650243-Q1只能在 DCDC3上提供高达0.8A 的电流。

    您能否使用具有相同数量直流/直流电源轨(DCDC1高达1.7A、DCDC2高达1.2A、DCDC3高达1.0A)的 TPS65023-Q1?