This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:引脚11斜坡、引脚16斜率

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823624/tps92692-q1-pin-11-ramp-pin-16-slope

器件型号:TPS92692-Q1

您好!

引脚11 RAMP、将249k Ω 电阻器 kΩ GND 以禁用 PWM 发生器并为直接外部 PWM 调光输入设置固定基准、为什么电阻249? 它是如何计算的。

一些项目的电阻值为100K、未发现异常。 这是否正常?

引脚16斜率、斜率补偿输入。 将一个电阻器连接到 GND、以根据电感值、输入和输出电压设置所需的斜率补偿斜坡、

RSL=274.4*10(6)*L/RIS, 对 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    由于 Iramp 的额定电流为10uA (第8页),因此建议在直接 PWM 运行时电阻为249K,这会产生2.49V 的电压。  这在比较器上设置了2.49V 的阈值、以便与 PWM 输入进行比较(请参阅图30)。  因此、任何高于2.49V (标称值)的电压将被视为 PWM 高电平、低于该电平的电压将被视为 LO。

    使用100K 时、PWM 比较器上的电压将为1V、因此这是您的阈值电平。  对于 PWM 引脚的1.8V 至2.4V 逻辑输入、这是可以的。

    RSL 的公式位于数据表中的第9.1.9节中的升压、升压到电池和降压-升压拓扑的公式31中。

    谢谢 Tuan