This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61046:采用 WCSP 封装的 TPS61046 28V 输出电压升压转换器

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61046EVM-682, TPS61046, TPS61372
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844588/tps61046-tps61046-28-v-output-voltage-boost-converter-in-wcsp-package

器件型号:TPS61046
主题中讨论的其他器件: 、TPS61372

轻负载调节效果不是很好。

我希望将输出电压稳定在至少10mA。

还有其他建议吗?

(条件)

4.2V 输入电压

设置输出电压为7.8V。

输出电流高达200mA。

(电力负载设备的结果。 EVM 是 TPS61046EVM-682。)

输出电流/输出电压

1mA/7.892V

10mA/7.880V

20mA/7.865V

50mA/7.808V

100mA/7.811V

150mA/7.815V

200mA/7.819V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢 您考虑使用 TPS61046。  我们支持该部件的专家目前正在休假、下周将返回工作岗位。  请等待10月8日获取他们的建议。

    此致、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    由于器件的省电模式功能、这是正常行为。  

    请查看具有强制 PWM 模式的 TPS61372。 该器件将在零电流时具有稳定的输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jasper Li San、

    感谢您的建议!

    我知道。