请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61046 主题中讨论的其他器件: 、TPS61372
轻负载调节效果不是很好。
我希望将输出电压稳定在至少10mA。
还有其他建议吗?
(条件)
4.2V 输入电压
设置输出电压为7.8V。
输出电流高达200mA。
(电力负载设备的结果。 EVM 是 TPS61046EVM-682。)
输出电流/输出电压
1mA/7.892V
10mA/7.880V
20mA/7.865V
50mA/7.808V
100mA/7.811V
150mA/7.815V
200mA/7.819V