This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7300:guangyiw@ossia.com

Guru**** 2893060 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822009/tps7a7300-guangyiw-ossia-com

器件型号:TPS7A7300

尊敬的 TI Guru

我需要关注 TI 提供的有关 TPS7A7300电源的少量数据

1、负载瞬态响应及其测试条件与图

2.本部分的 IBIS 模型或 Spice 模式

3.此部件和仿真设置的瞬态响应的任何仿真工具

非常感谢您的快速响应

谢谢

广义

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、广义、

    我们产品文件夹的"设计和开发"选项卡提供了器件模型的链接。 您可以在该 TPS7A7300链接中找到它 、它具有您请求的模型、因此您应该能够使用它来模拟瞬态响应。  

    至于瞬变图、请参阅我们的数据表。 具体来说、对于 TPS7A7300、您可以在图22、23、32、33、34中找到它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kyle

    我确实浏览了数据表和产品信息页面、找到了:

    该部件的 PSpice 模型。

    该器件的瞬态响应。

    我正在使用 AWR 仿真工具并导入网表、如果您有与 AWR 模型匹配的东西、它不起作用、也不起作用? 对于瞬态响应、我非常确定该部件电路是如何测试响应的条件、这意味着输入电容和输出电容等(图33、第23页)

    希望得到明确的答案

    谢谢

    广义

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 AWR 仿真工具并导入 PSpice 的网表、如果您有与 AWR 模型匹配的东西、它不起作用、也不起作用? 对于瞬态响应、我不太确定该部件电路是如何测试响应的条件、这意味着输入电容和输出电容等(图33、第23页)

    谢谢

    广义

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、广义、

    未加密的 PSPICE 模型是我们建议用户在使用其他仿真器时使用的模型、遗憾的是、我们无法确保它们能够与其中的每个仿真器配合使用、而且我们没有任何其他用于该器件的模型。  

    以下是适用于这些图的标准条件(这与负载瞬态图相同。

    μF μF = kΩ°C、VIN = VOUT (目标)+ 0.3V、IOUT = 25mA、V (EN)= VIN、CIN = 10k Ω、COUT = 10k Ω、C (SS)= 10nF、且 PG 引脚通过100k Ω 上拉电阻上拉至 VIN、除非另有说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kyle

    感谢您的快速响应。

    我从 TI 下载了 TINA 并尝试将 PSpice 文件上载到其中、但 TINA 似乎只接受 xxx.DDB 格式。 不确定如何在仿真中使用它、以及您的 PSpice 文件的仿真工具是什么。

    谢谢

    广义

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyle

    是否可以共享您的仿真文件、包括 PSpice 模型?

    谢谢

    广义

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、广义、

    我使用"新建宏向导"导入未加密模型、然后创建了一个快速示例负载瞬态电路、请参阅随附的文件。 您应该能够将其打开、运行并将其用作评估示例。 请注意、这些是模型、可能并不能准确地表示器件将执行的操作、但我们提供 EVM、您可以订购这些 EVM、以防您想了解实际器件在工作台上的性能。  

    e2e.ti.com/.../TPS7A7300-Load-Transient.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kyle

    很棒! 我现在可以上传 xxx.TSC 文件。 我在 TINA 仿真工具中找不到新宏向导。 在哪里可以找到它? 如何生成 TSC 文件?

    谢谢

    广义

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kyle

    我的 TPS7A7300设计有一个严重问题、希望您能帮我解决这个问题

    1.用例

    1)。 使用 TPS7A7300作为电压3.3V/100mA 电源来馈入32 PA。 I = 100mA

    2)。 在这种情况下、我们不打算使用电源计划、而是使用迹线馈送到32 PA。

    3)。 每个 PA 偏置布线长度=9000mil、宽度=20mil、  

    4)。 每个 PA 需要具有10pF、3.9pF 的去耦电容

    2.请反馈。

    什么是电话号码、我可以联系您

    我的电话号码206.306.6355

    希望尽快收到您的回复

    谢谢

    广义

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kyle

    您的任何 TI 同事是否有在 TDD 上馈送 PA 偏置而不是电源平面(3.3V/1.2A)的电源线迹方面的经验?  

    任何问题

    TDD 开关时间大约为1.2ms

    谢谢

    广义

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、广义、

    遗憾的是、我自己和我的团队都没有遇到 TDD (时分双工)传输的特定电源要求。 但是、如果负载将以高速率进行开关、则各个走线的电感会导致输出电压出现尖峰(dV=L*di/dt)。 每个负载的旁路电容器可能足以降低这些电压尖峰、但您可能需要考虑调整可以添加的旁路电容器数量的方法。 例如、您可以在每个负载上添加额外的电容器(使其从 DNP 开始)、也可以选择旁路电容器的封装、以便将10pF 电容器替换为另一个值更高的电容器。 例如、如果您使用0402电容器封装、则可以在该封装中获得高达100nF 的电容器、这将有助于降低需要更改电路板布局的风险。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kyle

    感谢您的回答

    广义