This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54386EVM:是否可以更改此评估板上的器件以测试25V 输入电压(&L)?

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845198/tps54386evm-is-it-possible-to-alter-parts-on-this-evaluation-board-to-test-for-25v-input

器件型号:TPS54386EVM

我必须换出输入电容器、还是要换出更多的输入电容器? 5V 和3.3V 的输出将保持不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    菲德尔

    电感器纹波电流会增加一些。  不过,我认为这并不是太多。 如果增大电感器值、则会减小纹波电流、还需要重新补偿电路。  我会尝试增加输入电容器的额定电压。