This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211A:使用栅极驱动器变压器驱动 HS

Guru**** 2507175 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27211A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845093/ucc27211a-driving-hs-with-gate-driver-transformer

器件型号:UCC27211A

您好!

我的客户希望使用 UCC27211A 作为半桥驱动器、但希望通过驱动栅极驱动器变压器来增大 HS 电压驱动范围。 建议在输出和电源/GND 之间添加外部肖特基钳位。

谢谢、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jon、

    如果驱动器输出可能驱动具有某些直流成分的电流、或者驱动器输出将钳制的能量、则建议使用二极管钳制驱动器输出。

    确保二极管靠近驱动器 IC 引脚放置、并使用小型封装低 Vf 二极管、例如额定电压为1A 20至30V 的二极管。 如果您还有其他问题、能否提供所建议电路的原理图?

    确认这是否回答了您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、