This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:允许的输入电压

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907, TPS730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844748/lp5907-permissible-input-voltage

器件型号:LP5907
主题中讨论的其他器件: TPS730

很抱歉这个愚蠢的问题。

我想了解 LDO 的原理。
我计划在直流/直流 TPS6170之后将 LP5907MFX-3.3/NOPB 用于 ADC 电源。
在数据表中、我发现:
输入电压范围为2.2V 至5.5V
V 压降为120mV。

和以下内容:

'在 VIN 至少达到2.2V 或(VOUT+ VDO)的润滑脂之前、不会调节输出电压。'
在本例中 、Vin = Vout+Vdo = 3.3+0.120=3.420
但是!
在 AN-2244 www.ti.com/.../snva634a.pdf 中
被写入:
'施加在 VIN 和 GND 之间的输入电压应至少比 VOUT 大1.0V "
VIN=Vout + 1V=3.3+1=4.3
压降电压是多少?
施加到芯片输入端的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yury、

    LP5907在输入和输出之间使用 PMOS 导通器件。  当 MOSFET 导通时、MOSFET 的漏极和源极(RDS)之间具有有限但很小的电阻。  您可以通过某种方式将其视为可变电阻。  当 LDO 以一定的负载电流调节输出时、负载电流会流经该 RDS 电阻并产生电压。  因此,输入电源必须至少为 Vout + RDS*Iout,以保持输出的调节。  如果 RDS 为100M 欧姆、Iout = 1A 且 Vout = 3V、则 Vin 必须至少为3V + 100M*1A = 3.1V。  在本例中、压降电压为100mV。

    对于 LP5907、表6.5给出了以下压降电压、其中250mV 为最坏情况。

    在压降电压下、PSRR 和其他指标开始受到影响、因为器件在 Vin 上几乎没有足够的电压来维持正确的内部工作点以进行稳压。  需要输入电源上的额外电压来保持其他 LDO 指标。  这就是应用手册建议1V "余量"的原因。  "余量"定义为 Vin-Vout。  压降被定义为保持稳压所需的最小电压。  除非另有定义、否则数据表指标是在1V 的余量下获取的、该余量在表6.5的上方给出。  

    因此、如果您保持至少 Vin >= Vout + 250mV、LDO 将进行调节。  
    如果您保持 Vin = Vout + 1V、则可以使用数据表表中的数字作为器件的预期性能、而无需执行进一步测试或查看图以了解更多详细信息。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephen、感谢您的解释。
    除了您的回答之外、我还找到了来自德州仪器的材料。
    www.ti.com/.../slva079.pdf

    因此、在我的情况下、VIN = Vout + Vdo (最大值)是正常工作模式(Vout = 3.3、Vdropout = 0.250 (最大值) Vin > 3.7)。

    为了进行比较、有趣的时刻:
    对于 tps730 LDO、手册说明:
    "8.3注意事项
    (笑声)
    请勿让输出电压超过输入电压0.3V。"