This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24617EVM:EVM 上的右角香蕉插孔的器件型号?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24617EVM, BQ24617, TIDA-050015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823403/bq24617evm-part-number-for-right-angel-banana-jacks-on-the-evm

器件型号:BQ24617EVM
主题中讨论的其他器件: BQ24617TIDA-050015

您是否有机会了解此评估板上使用的直角香蕉插座的器件型号? 它们未列在所提供的 BOM 中。

 

http://www.ti.com/tool/tida-050015?utm_content=app-bsr-ccp-lmr33630_lmr36015-nsl-rd-tida050015-wwe&DCMP=mytinwsltr_07_22_2019&userInfo=8+ypoUcjtf9n1rj9m1sFx5A+qUjh0wE8f4MNwqMLRqQ=&article_name=app_bsr_ccp_rd_lmr33630_lmr36015_tida050015&newsletter=19-MAY-19&eloquaCampaignId=522&utm_campaign=myTI%20newsletter%202019-07-22&utm_medium=email&utm_source=Eloqua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

      这些直角香蕉插孔来自 TIDA-050015参考设计板、而不是 BQ24617EVM 板、因此它不会列在 BQ24617 BOM 中。 当您发布新问题时、如果您在器件型号字段中包含 TIDA-050015参考设计编号、则该编号将分配给支持此参考设计的人员。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kedar、

    我理解、但当我查看 TIDA-050015参考设计的 BOM 时、它不会列出香蕉插孔的制造商、也不会列出器件型号。

    客户仍在寻找此问题的答案。

    此致、
    Ken Mann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

      在 E2E 中、我们设置了有关器件型号的滤波器。 如果您将实际的 TIDA 参考设计编号作为器件型号、负责该设计的专家将能够回答您的问题。 如果您将 BQ24617作为器件型号、我将负责 BQ24617、但我对 TIDA-050015一无所知。