This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5109B:HO 和 LO 的控制电压

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845054/lm5109b-control-voltage-of-ho-and-lo

器件型号:LM5109B

您好!

 我想知道如何控制 HO 和 LO 的输出电压、因为我需要 HO 时为48V、LO 时为12V

谢谢、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    感谢您的提问。 我在高功率驱动器组的应用团队工作。

    提供高侧偏置电源的最常见方法是通过自举电源。 请随时阅读下面链接的应用手册、以更好地了解自举电源的工作原理。

    http://www.ti.com/lit/an/slua887/slua887.pdf

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    John