This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5390ECDWVEVM:Peakout 驱动电流和负载电容之间的 UCC5390EC 关系

Guru**** 2512345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823652/ucc5390ecdwvevm-the-relationship-of-ucc5390ec-between-peakout-drive-current-and-load-capacitor

器件型号:UCC5390ECDWVEVM

  。-低驱动电流与输出电压间的关系以及输出-高驱动电流与输出电压间的关系 Cload=150nF、如图6和9 μ F 所示。我想知道、如果 Cload 降低、 输出驱动电流将降低?μ A

在什么条件下、输出电流可以达到17A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我在高功率驱动器组的应用团队工作。

    峰值输出电流由几个因素决定、例如栅极电阻、环路电感、负载和温度。 我们使用较高的 CLoad 值测试此规格、以使输出电流值有足够的时间斜升至峰值。 当驱动较小的 Cload 时、即使采用最佳布局实践、环路电感也会过大、无法在 Cload 充满电之前提供峰值电流。 由于内部 MOSFET 输出级的正温度系数、峰值输出电流将随着温度下降而上升。

    当在较低温度下以0欧姆外部栅极电阻切换大负载时、可能会实现17A 输出电流。

    请随时在下面链接的技术手册中阅读有关如何测量此规格的更多信息。

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    John