This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606:电池不存在

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844188/bq25606-bq25606-absent-battery

器件型号:BQ25606

尊敬的先生:

我是否知道 Vin=5V、Isys 可以输出2A? 当不存在 BQ25606时(D+/D-为短路且输入电流限制设置为3A)

电流高于条件时、我的客户 Isys 无法加载超过0.7A、VSYS 降至3.1V (似乎输出电流限制)。

请仔细阅读并帮助提供建议。

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Steven、

    当 BQ25606 D+/D-引脚短接时、输入电流限制设置为2.4A、而不是3A。

    您的5V 电源能否支持高达2A 的电流? 什么是电池电压?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    如果客户将 Ilimit=3A、如何设置 D+/D-?

    客户直流电源为5A。

    抱歉! 我发现我的初始设置 D+/D-对地短路、因此 I_SYS 不能增加>1A。

    感谢您的建议。

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    如果我设置 R_Ilimt=160欧姆和 unknow 适配器、如何设置 D+/D-?

    谢谢!

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Steven、  

    D+/D-设置必须保持悬空、才能检测为未知适配器。

    此致、

    Joel H