尊敬的 TI:
我对通过 SMBus 进行 GPO 控制有一个问题。 如果我通过 GUI 实现了 GPO 设置,是否可以更改 GPO 设置?
我的意思是 UCD90120A 已经执行了相关的序列设置、并且系统已经打开并且正常工作。
用户可以通过 SMBus 控制 GPO 引脚、以关闭直流/直流转换器的电源使能功能。 它是否与原始序列设置相结合?
在更改 GPO 状态之前,是否需要对其实施特殊设置?
谢谢。
Blake
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
我对通过 SMBus 进行 GPO 控制有一个问题。 如果我通过 GUI 实现了 GPO 设置,是否可以更改 GPO 设置?
我的意思是 UCD90120A 已经执行了相关的序列设置、并且系统已经打开并且正常工作。
用户可以通过 SMBus 控制 GPO 引脚、以关闭直流/直流转换器的电源使能功能。 它是否与原始序列设置相结合?
在更改 GPO 状态之前,是否需要对其实施特殊设置?
谢谢。
Blake
你好
什么是电源轨的开/关配置设置? 通常情况下、on/off_config 的条件决定电源轨是打开还是关闭。
如果您想让 SW 控制的使能标志、 则必须将电源轨的 ON/OFF 配置设置为运行模式、然后您的软件发出 OPERATION 命令来开启或关闭电源轨。
如果强制在不使用 on/off_config 的情况下关闭 ENABEL、器件将在使能意外关闭时报告目标电源轨的 UV 故障。
通过命令关闭电源轨时是否会出现 UV 故障?
此致
Yihe
您好、Yihe、
让我再次解释一下,以防我们相互误解。 请参阅我提供的配置。 这是系统开机时的正常状态和行为。 但现在我们正在实施热保护机制、如果触发热警报、则 P2V5电源应关断。 触发热警报后、BMC 将通过 PMBus 将 GPIO8 (P2V5使能引脚)控制为低电平。 是否可能有行为? 我是否需要进行任何特定设置? 老实说、我们目前无法控制任何 GPIO 的行为。 有些设置似乎不正确或一些写保护机制正在工作。 您能否给我一些建议或分享相关程序?
谢谢。
BRS
Blake
你(们)好
是的、可以使用 PMBus 命令 GPIO_select (0xFA)和 GPIO_CONFIG (0xFB)命令来实现该功能。 请参阅 http://www.ti.com/lit/ug/slvuaw9b/slvuaw9b.pdf 的第10.42和10.43节
0xFA 命令用于选择目标 IO、有效载荷是上一文档表14中定义的引脚 ID。
0xFB 命令用于读取 IO 状态。
对于 GPIO8、该引脚为3
SW 应写入0xFA 命令、其中 3个有效载荷、然后发出0xFB 命令以读取 GPIO5状态。
此致
Yihe