This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410EVM-018:用于相移全桥操作的 LMG3410R050 EVM

Guru**** 2507665 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410R050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823727/lmg3410evm-018-lmg3410r050-evm-for-phase-shifted-full-bridge-operation

器件型号:LMG3410EVM-018
主题中讨论的其他器件:LMG3410R050

您好!

我计划将 LMG3410R050 EVM 用于相移全桥操作。 据我了解、LMG341x 系列器件中没有反向恢复二极管、数据表第9页中显示"建议使用同步开关运行、并将第三象限运行的持续时间保持在最小值。"

我的问题是、TI 是否建议使用 LMG3410R050 EVM 进行相移全桥操作?

谢谢你

Murat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murat、

    我们的 GaN 具有多种应用、包括 LLC、PSFB、电机驱动器和 PFC。 输出电容放电后、电流将流经 GaN 的第三象限、这可能导致更高的压降。 由于 PSFB 是软开关拓扑、我们建议具有自适应死区时间。 根据泄漏电感器电流和输出电容值、您应该能够进行良好的死区时间估算、以便最大限度地缩短第三象限导通的时间。

    谢谢、此致、