This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25706:使用降压控制器(外部开关)查找参考设计/设计计算

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25706, UCC25705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822347/ucc25706-looking-for-reference-design-design-calculation-with-buck-controller-external-switch

器件型号:UCC25706
主题中讨论的其他器件: UCC25705

您好!

请优先处理以下问题、以获得您的支持

采用 UCC25706 (降压转换器)的参考设计需要

2.所需的 UCC25706设计计算器

3.我能否将此额定功率为400W 的 UCC25706 IC 用作降压控制器(外部开关)(输出电压- 170Vdc、输出电流- 2.35A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajkumar、

    下面是用于计算振荡器参数的 Excel 工作表链接:

    http://www.ti.com/tool/ucc35705or6calc

    有关进一步的设计计算、请参阅功率级设计器工具:

    请帮助我更好地了解应用的性质:您希望在降压拓扑中使用 UCC25706来生成170Vdc/2.35A;此设计的输入是什么?、最终应用是什么。 如果您共享您的设计规格、我可能会提到更适合的拓扑。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sonal Singh、

    感谢您的更新、

    以下是我的要求:

    输入:

     

    输入电压:390VDC (+/- 5%)

    拓扑:使用 UCC25705/6的降压拓扑

    输出(来自降压)

    输出电压:170Vdc (+/- 5%)

    输出电流:2.35A (最大3A)

    输出功率400W

    典型应用:

    电磁阀控制(开关)  

    希望您清楚地了解这些要求。

    如需更多支持、请请求您的支持。

    此致、

    Rajkumar G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajkumar、

    对于这种高输入电压和450W 输出、我强烈建议使用相移全桥拓扑来提高转换器的效率。

    请参阅随附的用于对功率级进行解压的纸张设计。  e2e.ti.com/.../PMP21427A_2800_001_29005F00_Sch.PDF