This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601D:bq25601D 信息

Guru**** 2394275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822367/bq25601d-bq25601d-information

器件型号:BQ25601D

您好、先生、

您是否可以帮助我们填写 bq25601D 信息、如下所示? 这对于我的客户来说很重要。 感谢你的帮助。

供应商

TI

部件

BQ25601D

电源电压范围

4.45至6.5V

最大 充电电流

3A

电池充电电压

 

精度 Vchg

 

支持 Vin DPM (是/否?)

 

VIN DPM 禁用电压

 

效率校准

 

压降电压

 

支持 OTG

 

I2S 接口

 

电池温度监视器

 

涓流充电阈值

 

再充电功能

 

电源路径

 

主充电计时器

 

涓流充电计时器

 

电池充电电流

 

充电过压

 

热关断

 

UVLO

 

封装

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    您询问的所有参数都可以在数据表中找到。 具体而言、您的大多数问题都在第7-13页的 EC 表中得到了解答。 如果您对特定参数/功能有疑问、我可以提供有关该参数/功能的更多详细信息。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我无法获得压降电压。  主充电计时器和 涓流充电计时器、您可以帮助吗?

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    以下是您询问的参数、包括离线问题:

    压降电压:数据表中的第9.3.3.1节列出了启用 REGN LDO 所需的条件。

    充电安全计时器:默认设置为10小时

    涓流充电计时器:2小时

    最小 VREG:3.847V

    Treg:两种设置(90°C 和110°C)

    TSHUT:160°C

    UVLO:VAC_UVLOZ = 3.3V、VBAT_UVLOZ = 2.5V

    5 μ A µA 放电电流:这是指连接适配器时从电池到 VBUS 的泄漏电流。 下表中的第2行和第3行通常与大多数应用程序更相关。 它们显示了未连接 VBUS 时的电池泄漏电流大小。 第2行用于禁用 BATFET (运输模式)、第3行用于启用 BATFET。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    请帮您解决另外两个问题、谢谢。

    UVLO   的 VAC_UVLOZ = 3.3V 与 VBAT_UVLOZ = 2.5V 有何区别?

    2.   对于电池放电电流、这意味着什么? 另一个供应商填写6A。 我很困惑。

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    1) 1) VBUS 必须高于3.3V 或 VBAT 必须高于2.5V、以便启用 I2C 通信并激活睡眠比较器、电池电量耗尽比较器和 BATFET 驱动器。

    2) 2)您正在考虑两个不同的参数:电池泄漏电流和 BATFET 过流保护(OCP)。

    µA 漏电流为几 μ A (请参阅我上次答复中发送的表格)。 另一方面、6A 是 IBATFET_OCP 的最小值。 如果通过 BATFET 的放电电流超过 IBATFET_OCP、则表示系统可能会过载或短路。 BQ25601D 将立即关闭 BATFET。

    有关您的问题的更多详细信息、请参阅下面显示的第9.3.1和9.3.2节。

    此致、

    Angelo