This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:将 SEPIC 设计从 LM3481迁移到 LM5022

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481, LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844972/lm5022-migrating-sepic-design-from-lm3481-to-lm5022

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件:LM3481

大家好、

    目前、我的 SEPIC 设计在 LM3481 (18-28V 输入电压、24V 输出电压、1A 最大电流、500kHz)上运行良好、

我的应用将使用24VDC 输入或以太网供电(37-57VDC)、因此需要将设计迁移到具有更高最大输入电压(LM3481的最大输入电压为48V)的控制器。

我发现的 IC 是 LM5022、最高可达60VDC。

是否有任何人在迁移设计时需要查看哪些内容? 我知道我需要确保我的输入级具有更高的额定电压、MOSFET 等也是如此。 我查看了 AN-1484、它很有用、但它只是我不确定的特定于 IC 的器件。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    感谢 您使用我们的器件进行设计。  LM5022可能是一个不错的选择。  几乎任何升压控制器都可以实现 SEPIC。  请注意、LM5022具有常规误差放大器、LM3481具有 GM 型误差放大器。 环路补偿网络连接和补偿选择是不同的。  

    此致、

    应用工程学 Yohao Xi