This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155-Q1:LM51551之间的差异

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51551, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823467/lm5155-q1-difference-between-lm51551

器件型号:LM5155-Q1
主题中讨论的其他器件:LM51551LM5155TIDA-050023

尊敬的团队:

我看到了使用 LM51551的此参考设计。

但该器件在 TI.com 上没有 Webench。

我可以使用 LM5155的 Webench 进行计算吗?

为什么 LM51551在 TI.com 上没有 Webench?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    LM5155和 LM5155-1之间的区别在于 LM5155-1启用了断续模式保护、而 LM5155不启用。 对于反激式拓扑、我强烈建议使用断续模式。   

    您应该能够使用 LM5155 Webench 进行计算。

    谢谢、

    Richard