This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:IH 数据表拼写错误?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54320, TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845067/tps54620-ih-datasheet-typo

器件型号:TPS54620
主题中讨论的其他器件:TPS54320

团队、

在数据表的第7.3.9节中、它显示 IH = 3.4uA。 不应该是2.25uA、因为它位于 TPS54320数据表的第7.3.9节中? 两个数据表都显示了 EN 引脚拉电流 EN 高电平= 3.4uA、即(I.p+I.h)。

数据表中列出的这些电流没有容差。  这些电流的容差估计为5%、这会使其中一个稳压器的启动电路处于无法启动的边缘。

如果这实际上是一个拼写错误、请确认并告知何时更新/更正数据表。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS54620具有适合 IH 的值。 换句话说、IP+IH 是3.4uA+1.15uA。

    TPS54320数据表由于在规格表中对规格的编写方式存在混淆、需要进行修复、因此更新错误。

    我认为您主要关注 IP、因为您担心转换器无法启动。 我检查了一些特性数据、建议使用最小值0.9uA、最大值1.4uA。 这些电流的容差接近+/-20%。