This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:验证 Glucometer 的电源部分

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A, BQ25121A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819530/bq25120a-verification-of-power-section-for-glucometer

器件型号:BQ25120A
主题中讨论的其他器件: BQ25121A

客户已为其600mAh 电池充电器设计了电源模块、并在3.3V 时实现稳定的电源调节、负载条件容差小于1%。

请帮助验证原理图。 随附 PDF

e2e.ti.com/.../POWER_5F00_SECTION.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankur、

    下面是我根据发布的原理图提供的反馈-  

    • 检查电容器上的电压额定值并调整降额。
    • USBGND 和 BQ25120A GND 是否连接在一起?
    • I2C 线路是否上拉至 VSYS 3.3V?
    • /MR 未连接-您是否仅使用适配器退出运输模式而不使用按钮?
    • 如果不使用 TS 功能、则可以将分压器设置为 VIN、以将其设置为关断阈值
    • BAT 引脚需要一个1uF 电容器
    • VSYS 设置为3.3V -运行的最低电压电池是多少? 要获得最佳性能、需要对 VSYS 进行余量要求。 最好在2.5V 电压下运行。 (BQ25121A)
    • MCU 由哪个电源轨供电?

     

    此致、

    Gautham Ramachandran

    电池充电器应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 1.检查电容器上的额定电压并调整降额。 ->我将进行更新
    • USBGND 和 BQ25120A GND 是否连接在一起?  ->可以
    • I2C 线路是否上拉至 VSYS 3.3V?  ->是
    • 4. MR 未连接-您是否仅使用适配器退出运输模式而没有按钮? ->为什么我们需要退出运输模式。  
    • 5.TS 功能如果不使用、可将分压器设为 VIN、以将其设为关闭阈值。 ->我们的想法是使用热敏电阻内置电池组。 但如果没有这一点,我也必须作出规定。 我将对其进行更新。
    • BAT 引脚需要一个1uF 电容器。 ->我将更新。
    • 7. VSYS 设置为3.3V -运行的最低电压电池是多少? 要获得最佳性能、需要对 VSYS 进行余量要求。 ->电池将在2.9V 和4.2V 电压下切断、以防止过度充电和过度放电。

          最好在2.5V 电压下运行。 (BQ25121A)。 ->在 没有任何输入电压(即电池供电的功率模式)时、它如何驱动@3.3V 的输出电压?

    • 9. MCU 由哪个电源轨供电? ->VSYS & SW 用于为 MCU 部分供电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请提供最新情况,它非常紧急

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    请根据您的要求检查更新的电源原理图。

    请帮助我验证此电路。

    客户名称:Wrignano

    项目:Glucometere2e.ti.com/.../Updated_5F00_Power_5F00_Section.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankur、您好!

    如果您不打算使用运输模式功能、/MR 可以保持悬空。

    对于5%终端、建议将 RIPRETERM 设置为15k Ω

    设置为49.9K 的 RISET 过大、因为这会将充电电流设置为较小的值。 请更新此内容。 请查看数据表的表5。