This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:输出电压为5V 时、我会收到开关噪声

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845018/tps563201-i-am-getting-switching-noise-at-output-of-5v

器件型号:TPS563201

您好!

 我在输出端得到开关噪声。 我已附加原理图和结果、我还尝试在输出端使用100pf 电容器来消除噪声。 但它不起作用。

当时我已经尝试过20Mhz 带宽限制、但我无法看到此开关噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishal、

    预计会出现一些开关噪声。  这并不过分。  如果您无法使用它、您可能需要使用一些其他电容值进行实验、例如1000pF、或者可能需要一个 RC 缓冲器从 SW 节点接地。  另一种可能是使用铁氧体磁珠和额外的滤波电容器跟随稳压输出。  您可能还需要检查 PCB 布局以获得可能的改进。  由于器件引脚排列、TPS563201在某种程度上难以布局。