This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92512:TPS92512的最大 PWM 频率

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92512
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821269/tps92512-the-max-pwm-frequency-of-tps92512

器件型号:TPS92512

尊敬的 TI 专家:

我们的客户在其产品中使用 TPS92512作为 LED 控制器、

他们发现、当 TPS92512在低频下工作时、电压纹波非常高;当 TPS92512在12kHz 下工作时、电压纹波是可以的;

从数据表中可以看出 PWM 频率为100Hz 至1kHz,我只想问 TPS92512是否可以在12kHz 下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kane、

    使用 PWM 时、它会打开和关闭来自 LED 的电流。  电压纹波并不重要、因为这是一个电流调节器。  它们为何关注电压纹波?

    12 KHz 超出数据表建议的100 Hz 至1 KHz 工作范围。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    我知道 PWM 频率超出了数据表,的建议值

    ,电压纹波 Δ I、因为它们需要考虑 EMI 认证,这对于医疗应用至关重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kane、

    我将此事转交给了一位同事、请他作出答复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家,

    我不接受您同事的侵权行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kane、

    Irwin 已经对此做出了回应。  12kHz PWM 调光频率超出建议的 PWM 调光频率范围。  当您谈到电压纹波时、我不知道您是在谈论输入还是输出。  但是、由于 PWM 调光情况下的边沿速率相当慢(与转换器本身的开关节点相比、这种情况下的边沿速率要快得多)、辐射 EMI 不会主要受 PWM 调光频率电压纹波的影响。  传导 EMI 实际上仅取决于电流纹波、如 Irwin 所述。  电流压摆率由降压转换器的电感器控制、与转换器的开关节点相比、压摆率也非常慢。

    无论如何、我不建议使用频率更高的 PWM 调光、因为器件数据表中不建议使用该调光。  如果它们存在传导 EMI 问题、则可以在降压转换器前面放置一个输入滤波器、以衰减有效的 EMI 信号。  如果它们存在辐射 EMI 问题、则可以为 降压转换器功率级使用更大的电感器来降低有效 PWM 边沿速率。

    -JP