This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:强制 CCM 同步 FET 故障

Guru**** 2562430 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28951, UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819315/ucc28950-forced-ccm-synchronous-fet-failure

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC28951UCC29002

您好!

在 UCC28950 SLUSA16D 数据表的第28页中、它指出"必须使用 DCM 来防止输出电感器中的反向电流导致同步 FET 发生故障。"  同步 FET 可能会以什么方式发生故障?  如果它们出现故障、为什么芯片具有强制 CCM 选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christopher

    此处需要考虑以下几个条件:

    首先-如果使用二极管整流、则 DCM 功能是冗余的、并且 DCM 引脚可连接到 VREF。 这将禁用 Oroute 和 OUTF 信号、以降低系统噪声。 也可以将 DCM 引脚连接到 GND、此时将出现 OUTENT 和 OUTF 信号、并且这些引脚可能保持开路。 电感器电流将始终为正、因为二极管无法反向(负)导通。

    其次、通过将 DCM 引脚连接到 GND、可以允许 SR 在10%至0%的所有负载电流下运行。  PMP5726 参考设计中使用了该技术、该技术有助于改善从空载到满载的瞬态性能。

    第三-如果使用 SR、通常使用 DCM 引脚在轻负载水平禁用 SR、SR 恢复为简单二极管。 随着负载电流减小、电感器电流变得不连续、并且随着负载减小、占空比开始减小。 最终占空比会变得足够小、达到由 TMIN 引脚设置的最小 Ton 时间。 随着负载进一步降低、控制器在突发模式下运行。 该过程的总体效果是通过消除 SR 栅极驱动功率并使系统以突发模式运行而不是以越来越窄的 Ton 时间运行来提高轻负载效率。

    SR 将在其通道增强时双向进行。 它将从源极向漏极传递正电流、并将从漏极向源极传递负电流、而不会出现任何问题。 但是、如果 SR 在从漏极到源极的电流为负值时关闭、则电流路径中的任何杂散电感都将产生电压尖峰-通常表现为 SR 漏极到源极的电压尖峰。 电压可能足够高、从而导致 SR 雪崩、并且取决于可用能量及其稳健性、它可能会发生短路。

    BTW:我推荐您考虑使用 UCC28951 -这是一款100%兼容的器件、可在宽占空比下提供更好的性能  、有关更多详细信息、请访问 http://www.ti.com/lit/pdf/SLUA853 

    此致
    Colin

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用 UCC28950并联两个或多个相移电桥输出、同步 FET 是否会有其他故障模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christopher

    通常、当两个或多个 PSFB 级并联时、我们使用一个作为主器件、使用另一个作为从器件。 这会强制每个功率级向负载提供相等的电流。 如果不这样做、那么具有最高输出电压的功率级有可能将电流反馈到其他一个级的输出中。 这将效率低下、并在反馈的功率级中造成有损耗情况、因为该功率级将丢失 ZVS (电流方向错误)。

    除此之外、没有问题、并且以这种方式并联的级实际上非常普遍、下面是一张一般安排的草图。 /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/4426.Paralleling-two-UCC28950.pdf

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果两个或多个输出未设置为主/从、该怎么办?  我将最多并联三个相互独立且不同步的相移电桥。  在这种情况下、如果以 CCM 与 DCM 运行、同步 FET 会面临哪些潜在危险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Christopher

    危险是具有最高输出电压的电桥会将电流反向驱动到另一个或两个功率级中。 我不认为这对反向驱动 PSU 而言会立即造成灾难性后果、但这是不可取的。 我不认为控制器是否同步会产生任何影响。 在这种情况下、通常使用 ORing 二极管(或 ORing FET)-如 http://www.ti.com/power-management/power-switches/ideal-diodes-oring-controllers/products.html 上的二极管

    还可以使用 UCC29002/1等外部负载共享控制器强制电流共享。

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    我有一个有关故障的更具体的问题:

    我运行的是三个并联的相移电桥、它们都没有被灌入、并且每个电桥都有一个 UCC28950外部的误差放大器。  我通过二极管将误差放大器的输出连接在一起并连接到 UCC28950的 EA+引脚来共享电流、因此一个误差放大器会调节全部三个电源、并且它们的电流共享效果良好。  COMP 引脚连接到 EA-、因此内部误差放大器是一个电压跟随器。  UCC28950s 均已针对强制 CCM 进行设置。  我在关断期间遇到同步 FET 故障。  三个电源在不同的时间关闭、而关闭的电源首先向其他电源提供大电流(150A)。  电流在电源之间以大约20kHz 的频率来回振荡、最终会消失。  其他两个电源的同步 FET 保持开关状态、当这大电流在关断时从漏极流向源极时、会出现超过 FET VDS 额定值的大电压尖峰、我相信这会导致 FET 雪崩击穿。

    我将在轻负载时使用 DCM、以防止同步 FET 中出现反向电流。  这将完全解决我的问题并防止同步 FET 故障吗?  是否有其他解决方案可防止故障发生?  您能给我更多的见解吗? 我想通过电话进行讨论、以便更好地解释这种情况、并确保在任何情况下都不会发生这些故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christopher

    当然、我们也可以与 WebEx 进行电话交谈。 您的解释很清楚、但我想先看一下您的原理图和您获得的任何测试结果、这样我就可以确保我了解您在做什么。 如果您不想在此处发布信息、请直接通过 colingillmor@ti.com 将其发送给我

    此致

    Colin

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    您是否从昨天收到了我的电子邮件?  您能在今天上午9点的太平洋时间设置 WebEx 吗?

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Christopher

    我们已将此讨论从此论坛开始、并发送到电子邮件/电话。 我将关闭该线程。 如果需要、您可以打开一个新的或链接的线程。

    此致

    Colin