This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:TL494升压输出电压尖峰解决方案

Guru**** 2515225 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494, UCC27517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821223/tl494-tl494-boost-output-voltage-spike-solution

器件型号:TL494
主题中讨论的其他器件: UCC27517

尊敬的专家:

我的客户正在使用 TL494开发升压电源。现在他们发现升压输出 增加了、 需要 TI 的帮助。

  • 应用背景:

用于电机驱动器的48V 输入、72V 输出、1.5kW 升压电源。 其系统为升压(TL494+栅极驱动器 UCC27517)+三相逆变器桥+同步电机。


  • 问题描述:

根据终端客户的需求,电机需要在减速和额定速度过大的条件下运行。 由于这些条件、电机将产生能量流入预级升压电路、从而导致升压 Vout 尖峰。 在此 Vout 尖峰条件下,TL494会关断 FET,无法控制输出电压。

升压额定输出电压

电机减速条件下的输出

电机额定速度条件下的输出

72伏

80-90V 持续1-2秒

90+V 持续10秒


  • 征求建议:

1.添加能量吸收电路(3*330uF+35W 100)可以降低输出尖峰,但水泥电阻超过90度。 那么、吸收电路参数配置不合适吗? 或者是否有更好的解决方案来解决能源问题?

2.同步整流升压电路是否可以解决这个问题? 但当下侧 FET‘s 占空比为0时,自举驱动器的能力是否会受到影响,并且无法打开上侧 FET? 是否有更好的解决方案来解决这种电机驱动器问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Minqi

    最简单的解决方案是添加一个具有受控开关的电阻器、如图所示。 问题是、能量在电阻器中耗散、然后会变热、正如您指出的那样。 这可能是可以接受的-取决于系统规格允许的值。

    另一种解决方案是将升压级转换为双向转换器、以便在输出电压增加时、能量可以传输到源极。 我无法找到使用 TL494的双向转换器的任何参考设计、因此我不确定它是否可以正常工作。

    请注意、如果您有一个双向转换器、能量会流回48V 电源、客户必须确保电源能够吸收该能量、然后再开始双向转换器设计。

    请将此项目的商业详细信息发送给我-大规模生产日期、年度产量等、我将与一些同事核实、看看我们是否可以考虑为此类应用设计参考设计。 还请确认放射源可以吸收能量-正如我在上文所述。

    您可以通过电子邮件将商业详细信息发送给我

    colingillmor@ti.com

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Minqi

    我们将论坛上的讨论发至电子邮件中。 因此、我将关闭该线程。

    Regads

    Colin