This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62136:波特图和稳定性

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62136EVM-698

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844305/tps62136-bode-plot-and-stability

器件型号:TPS62136

您好!

随附的图像是使用 TPS62136EVM-698获得的波特图。
该原理图也附在后。

该电路是否稳定、并且在负载波动时具有较小的过冲/下冲?
如果没有、请告诉我如何提高稳定性。

0dB 处的相位约为48deg、此时的相位(=相位裕度)被视为足够大。
但是、我认为它可能不稳定、因为相位在30kHz 左右时小至大约20deg。

我已经确认、相位裕度通过减小输出电容器的值来提高、
但输出电压纹波会增加、并且不符合我的要求(在5.5V-9.5V 下小于20mVpp)。
此外、添加 CFF 似乎几乎没有影响。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    在 LC 转角频率的正上方出现相位骤降是正常现象、因为双极会导致180度相移。  当 VOT 的低值接近基准电压时、前馈电容器不会提供太多的相位升压。  相位升压与 Vout/Vref 成比例。  我看不到您测量的环路响应有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回答。


    我知道、相位骤降是合理的、测量结果是正确的。
    请告诉我如何确定此环路响应是否正常(=稳定?)。
    这是否意味着在低于交叉频率的频率下发生相位下降没有问题?
    另外、请告诉我、应用手册等参考材料中是否有理论解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    环路响应看起来合理且稳定。  在绝对值方面、如果相位在增益为0dB 时为正、当相位为0度时为负、则环路保持稳定。  您将需要一些裕度、因此需要使用相位裕度和增益裕度这两个术语。  通常、接受的裕度为45°PM 和-12 dB GM。

    以下是几个应用手册:

    www.ti.com/.../slvae09a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答。
    在这种情况下、会发生相位骤降、并且低于45度、但(开环)增益在该频率附近高达20dB、而不是0dB。
    我认为该电路满足稳定性条件、因为闭环增益的分母不是零。
    我的理解是否正确?

    很抱歉、我在以下网站上找到了这样的解释。
    www.powerelectronics.com/.../stability-criteria-control-system
    ("稳定或不稳定?" 部分)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    是的、我认为没关系。