This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:磁化支持

Guru**** 2551240 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28951-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819581/ucc28951-q1-magnetization-support

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28951

各位专家:

我们在变压器的初级侧增加了66uF 电容器、以防止磁化。 磁通量密度为150mT、但变压器看起来已饱和。

UCC28951是否会补偿磁化?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uchilosi-San

    如果 UCC28951-Q1在峰值电流模式(PCM)控制下运行(RSUM 引脚连接至 GND 的电阻器)、则它将防止变压器饱和、并且无需使用与变压器初级侧串联的电容器。

    如果 UCC28951-Q1在电压模式控制下运行(RSUM 引脚连接到 VREF 的电阻器)、则需要一个直流阻断电容器来防止变压器饱和。 如果您使用的是66uF 器件、该器件听起来有点太大(我尚未对此进行任何计算)。  https://www.ti.com/seclit/ml/slup102/slup102.pdf 上的白皮书 在500W 200kHz 设计上使用1.2uF、450V 器件。

    您的电容器可能太大-但我没有分析显示"正确"的电容值。 大多数使用 UCC28951-Q1控制器的 PSFB 设计都使用 PCM、这是我要推荐的。

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uchilosi-San

    此主题已有一段时间、因此我假设问题已得到解决。 如果您需要任何进一步的帮助、可以打开链接/相关的线程。

    此致

    Colin