This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625:Vout 连接到外部电源时如何提供保护?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844169/lmr23625-how-does-the-protect-when-vout-connect-to-a-external-power-source

器件型号:LMR23625
尊敬的团队:
我正在使用 LMR23625设计电路。
我的电路具有外部电源、输出端连接到 LMR23625的 Vout。
当 LMR23625的 Vin=0[V]时、外部电源的 LMR23625的 Vout (+5V)电压为5[V]。
1.我能否在连接图中插入二极管(Dadd)以保护 LMR23625?
2.如果没有二极管(Dadd),LMR23625是否有问题?
3.是否有建议为 LMR23625提供保护的方法?
此致
Junshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junshi 您好、

    这是一种可能的解决方案、可防止外部电源的损坏、但会降低您的效率。 确保 FB 走线位于二极管和输出电容器后面、以便转换器考虑二极管压降。

    谢谢、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    感谢你的答复。

    效率下降是否由二极管的电压下降引起?
    二极管是否需要遵循 LMR23625? 。

    此致、

    Junshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junshi 您好、

    这也是一个选项、但输出端将存在正向压降。 我还忘记了、如果二极管在控制环路内、则无法进行强制 PWM 操作、因为它不允许负电流。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    感谢你的答复。
    我了解该选项无法使用强制 PWM 模式。
    我能否在 输出电容器和 FB 走线之间插入二极管,以允许来自输出电容器的负电流?
    此致、
    Junshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junshi 您好、

    我认为这是一个可能的解决办法。 我只需确保在外部电源也处于打开状态时器件未打开、因为它可能会影响控制环路。

    谢谢、

    Ethan