请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR23625 尊敬的团队:
我正在使用 LMR23625设计电路。
我的电路具有外部电源、输出端连接到 LMR23625的 Vout。
当 LMR23625的 Vin=0[V]时、外部电源的 LMR23625的 Vout (+5V)电压为5[V]。
1.我能否在连接图中插入二极管(Dadd)以保护 LMR23625?
2.如果没有二极管(Dadd),LMR23625是否有问题?
3.是否有建议为 LMR23625提供保护的方法?
当 LMR23625的 Vin=0[V]时、外部电源的 LMR23625的 Vout (+5V)电压为5[V]。
1.我能否在连接图中插入二极管(Dadd)以保护 LMR23625?
2.如果没有二极管(Dadd),LMR23625是否有问题?
3.是否有建议为 LMR23625提供保护的方法?
此致
Junshi