This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH08T220W:原理图审阅

Guru**** 2551450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823536/pth08t220w-schematics-review

器件型号:PTH08T220W

你(们)好  

您能帮助查看我们的原理图。 我们希望控制引脚12 Vo_ADJ 以设置输出电压。 但是、我们的电路似乎剂量不起作用。 我可以给你建议吗?  

原理图如下所示  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在电路中添加了有关 DPS4_SF 的更多说明。 DPS4_SF 来自 DAC 通道、然后希望控制 Vo_ADJ 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PY:

    您遇到了什么问题? 器件未启动? 它没有调节到正确的电压?

    您是否尝试移除 DR35? 如果移除 DR35、器件应调节至0.7V。

    谢谢、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我是 Sam、PY 帮我 在 这里提出问题。 我尝试使用 DAC (AD5676)控制 Vo ADJ、而 howerver 无法调节 正确的电压。

    感谢您的回复、我将删除 DR35并重试。

    Sam