This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:bq24725A 恒压模式

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821266/bq24725a-bq24725a-constant-voltage-mode

器件型号:BQ24725A

你(们)好

 当 bq24725A 处于恒压 模式时、我 配置了1.5A、实际上只有大约200mA、但此时、当我将充电电流重新配置为1A 时、充电电流将增加到大约400mA、这是否正常?

正在等待您的回复

谢谢  

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    我在 BQ24725A EVM 上对此进行了测试、但未看到您描述的行为。

    I SET VBUS = 20V、ICHG = 1.536A、VREG = 8.4V。我在 CV 模式下增加了 VBAT、直到 IBAT 逐渐降至200mA。 此时、我将 ICHG 寄存器设置更改为1.024A、但 IBAT 在200mA 时保持恒定。

    是否可以使用上述测试程序重试? 此外、您是否有可在其上进行测试的 EVM?

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    我们没有收到您的回复。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。

    此致、

    Angelo