This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:周期跳跃

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844776/lm5021-cycle-skipping

器件型号:LM5021

大家好、我叫 Loc NGO、是 ABB Plano Texas 高压直流/直流转换器的电气设计人员。 我将 LM5021用于我的小偏置电源、将初级侧的360V-400V 转换为12V、次级侧的转换为12V、每侧的电流约为100mA。 开关频率为500kHz、变压器匝数比为33/5/5、总电感为425uH。 我正在获得周期跳跃、在360V 的输入电压下、工作占空比仅为2%、已经尝试将失调电压添加到电流感测引脚、但仍然没有帮助、周期跳跃仍然存在。  

请帮助解决此问题吗?  

我的电子邮件地址是 loc.ngo@us.abb.com

谢谢

位置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Loc、

     

    感谢您关注 LM5021离线 PWM 控制器。

    出现周期跳跃的主要原因是、每个开关周期的能量含量高于在目标开关频率下进行调节所需的负载。 每个周期的能量过多意味着控制器必须在某些周期内暂停开关、以平衡所消耗的负载功率的能量吞吐量、从而防止过压。  

     

    周期跳跃是该控制器的一种正常行为、前提是跳过期间的测试负载远低于满负载。   根据您发表的评论、我发现满负载似乎约为2.4瓦(2 x 12V x 0.1A)。  我的“封底”计算表明,在满负载时,基于360V 输入、425uH 和500kHz 开关,峰值初级电流应约为0.168A,导通时间应约为200ns。  

     

    500kHz = 2us 周期。 该周期的2%= 40ns、因此我假设您的2%工作占空比基准是指实际导通时间与视在低频跳过周期之间的关系。

    您的帖子中没有足够的信息可供进一步使用、但跳过的一些可能原因包括:

    1、电流感测电阻值过低或 CS 滤波器过重、

    2. MOSFET 关断延迟过长(由于高输出电容),

    3.测试负载实际上比您想象的要轻,

    开关频率设置为高于预期、

    5.上述可能性和/或其他因素的多种组合。

     

    可能性1和2很可能、因为在设计过程中、这些项目(导致时间延迟的因素)经常被忽略。  未考虑关断延迟会导致高于预期的峰值电流、从而在每个周期提供过多能量。  360Vin 时、di/dt = 360/425u = 0.85A/us = 0.085A/100ns。  因此、即使只有100ns 的额外延迟、也可以使初级电流比预期的168mA 峰值增加85mA。  由于功率转换与 IPK 的平方成正比、因此这种增加可提供几乎是预期的每周期能源的两倍。  更长的延迟甚至更糟糕、因此为了避免输出 OV、LM5021可能会导致周期跳跃。  但目前,这种可能性只是猜测而已。

     

    更多信息将有助于缩小根源范围或找出根本原因、或发现更多可能性。 如有可能、请提供完整的输入和输出规格以及 LM5021反激式功率级的原理图。  如果您希望避免在公共 E2E 论坛中发布此内容,您可以通过电子邮件将其发送给我,并发送至 ulrich_goerke@ti.com,我将对此进行私下审查。  同时、请随时调查我上面列出的可能性。

     

    此致、

    Ulrich