This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40322:-

Guru**** 2814845 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40322, TPS53681, TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844593/tps40322--

器件型号:TPS40322
主题中讨论的其他器件: TPS53681TPS53647

你(们)好

如何将2个 TPS40322用作主从(4个通道)?

以下两张图片来自数据表。 除了 SYNC 引脚、我必须在2 x TPS40322之间连接哪个引脚。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamolwan、  

    TPS40322不能用于四相设计。 两个器件之间无法实现电流共享。  

    以下器件可用于四相设计。

    2xTPS40425、TPS53647、TPS53681

    谢谢

    钱  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    感谢您的回答。

    如果 SYNC 引脚不用于四相、那么同步 2个 TPS40322器件的作用是什么(如图(第一注释)所示)?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kamolwan、

    您的帖子中的同步图片仅显示了如何同步在所有四个相位之间实现90度相移。 目的是减少输入电压纹波和噪声。  

    该电路无法实现四相间的电流共享。 这就是为什么2xTPS40322不能用于四相、单输出设计的原因。  

    谢谢