This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查询 BQ25619的 I2C 总线的电压值(VREF)

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821332/inquiry-on-voltage-value-vref-to-the-i2c-bus-of-bq25619

主题中讨论的其他器件:BQ25619

您好!

我想知道 VREF 对于充电芯片 BQ25619的合适值是多少。

提前感谢。 我们非常感谢您的任何建议或帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记在上一个帖子中附加屏幕截图。 这是我之前提到的 VREF 的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建议使用1.8V 至3.3V 电压。