This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:问题

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843891/tps82130-question

器件型号:TPS82130

各位专家、您好!

我的客户设计的电路板采用了 TPS82130。 报告客户、当器件开启时、输出电流是一种奇怪的现象。 我总结了随附的客户测试条件和结果。 您会验证一下吗?

TPS82130_question (10012019).xlsx

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwar-san、

    客户电路板应消耗的典型负载电流是多少? 从范围来看、负载看起来像是暂时打开、然后关闭、直到相关现象发生。 输出电压稳定在3.3V、因此器件处于稳压状态。 您是否尝试将 EVM 直接连接到电阻负载或回放以检查功能?  

    我将联系相应的应用工程师、获取他对此 MV 电源模块的反馈。  

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimmy–San、

    测试条件的负载电流为50mA。 客户已通过电阻负载测试、如下所示。 您是否会验证该现象是否正常运行。

    TPS82130_question (10032019).xlsx

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwar-san、

    我通常不会期望 TPS82130具有负电流、因为它在轻负载条件下的省电模式处于断续导通模式。

    他们使用什么电流探头? 他们如何将自己的定制负载板连接到 EVM --导线有多长? 负电流振幅是否会随探头放置在导线上的位置而变化?

    对于您共享的第一个 Excel 文件、是否可以放大 x 轴(时间)、以便我可以查看电流波形的更多详细信息?

    在您共享上述内容后、我可以尝试复制该设置。 您还可能建议尝试使用小型串联电阻器并测量压降来感应负载电流、而不是电流探头、以查看它们是否也观察到负电流。