This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5165-Q1:具有迟滞的1A

Guru**** 2813965 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164-Q1, LM5165, LM5164, LM3489-Q1, LM5161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822103/lm5165-q1-1a-with-hysteresis

器件型号:LM5165-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5164-Q1LM5165LM5164LM3489-Q1LM5161

尊敬的团队:

我们是否有具有 迟滞控制功能的1A AEC-Q100解决方案?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuan、

    请考虑 LM5164-Q1。  希望这对您有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我没有找到 LM5164-Q1如何通过  哪个引脚实现迟滞控制。

    或者、您可以告诉我如何在 LM5164-Q1上实现相同的功能?

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我可以就此发表评论吗?

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuan、

    如果您是指 LM5165的 PFM 模式、则正确、LM5164无法在 PFM 模式下使用。  但是、LM5164采用与 LM5165类似的恒定导通时间(COT)控制方案。  COT 是一种经修改的迟滞方案。

    如果您正在寻找真正的迟滞控制、则可能需要考虑 LM3489-Q1、但这是一个控制器(外部 FET)、而不是稳压器。

    希望这对您有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我想你在这里有误解。

    我需要具有 迟滞控制的输入电压。  

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我真诚地道歉。  是的、我不理解您的问题。

    请考虑 LM5161。  链接。  它具有带迟滞的 UVLO。

    希望这对您有所帮助?

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5161.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我将与客户核实。

     TI.com 上是否有带迟滞滤波器的 UVLO?

    使用滤波器查找合适的器件将更加方便。

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    仅固定或可调 UVLO、与迟滞无关。