This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:充电电流接近结束时、电池关闭和充电时大约为300mA、STAT LED 闪烁错误

Guru**** 2811485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823601/bq24171-battery-off-and-on-charging-when-at-chargering-current-is-about-300ma-near-end-the-stat-led-blinking-error

器件型号:BQ24171

尊敬的!

   BQ24171: 充电电流为大约300mA 时、电池关闭和打开充电、近端、 STAT LED 闪烁错误、

请帮助、TKS!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    闪烁是否对应于充电器进出终端、或者闪烁是否恒定频率?  您能否发送一个示波器短路来显示 STAT、V (BAT)和 I (BAT)?  如果您有一个到电池的高阻性连接、 那么300mA 充电电流有可能被人为 地将电池电压升高至终端。  然后、当电流消失时、电池电压下降到低于再充电阈值。

     如果闪烁 频率恒定且不受充电电流影响、 则它是以下误差之一:

    充电暂停- PVCC 上相对于接近充电结束的 V (BAT)电压的输入电压是多少?

    输入过压-不太可能

    电池过压-如果系统上的大瞬态导致 BATFET 二极管补充、则可能出现此情况

    计时器故障-每个 TTC 引脚的计时器设置是什么?

    此致、

    Jeff