This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:过压保护

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844750/bq40z80-overvoltage-protection

器件型号:BQ40Z80

你好!

我对过压保护有疑问。 当监测计根据 ChargingVoltage()的请求接收到更多电压时会发生什么情况? 保护是否会从高电压或超过允许的电流中跳闸、或者在这种情况下、冷态保护 IC 将熔断一次保险丝?

您能不能简单介绍一下保护的工作原理、以及针对双输入电压等情况进行保护/设置的最佳方法。

BR

伊沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivo、

    过压阈值基于电池电压或电池组电压。 如果电压超过阈值、您更可能触发保护、而不是 PF、因为 CHG 和 DSG FET 开路的较低阈值将以这种方式保护电池组。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Batt!

    您是指0x0050 safetyALERT COVL 位。 充电和放电 FET 将关闭、位状态为故障?

    我想、以上检查电芯过压。

    哪个设置控制电池组过压? 如何知道它是否跳闸? 无法在数据表中找到信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivo、

    是的、如果您处于过压状态、CHG FET 将关闭。 这样您就无法为电池充电。 如果 CHG FET 关断、将在运行状态 A 寄存器中设置 xchg 位。