This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87588N:ESD 数据

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD87588N, CSD16323Q3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844814/csd87588n-esd-data

器件型号:CSD87588N
主题中讨论的其他器件: CSD16323Q3

你好

      我们是否有 CSD16323Q3 和 CSD87588N 的 ESD 数据 ? 谢谢你。

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您关注 TI FET。 您请求的 ESD 信息如下。

    CSD16323Q3通过400V HBM 和2000V CDM 标准

    CSD87588N 通过250V HBM 和1000V CDM