This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:TPS53667:tps53667系统非常不稳定、损坏率很高

Guru**** 2546850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53679, TPS53667

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823114/tps53667-tps53667-tps53667-system-is-very-unstable-and-the-damage-rate-is-high

器件型号:TPS53667
主题中讨论的其他器件:TPS53679

您好!

 我们在 CSD95490和 TPS53679中遇到类似的问题、希望了解该问题是如何解决的?

请分享解决该问题的行动

谢谢你

Doron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doron、您好!

    请告诉我您将哪个功率级与 TPS53667搭配使用? 如有可能、请分享原理图。

    谢谢

    Chasel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如我提到  的,我们使用 CSD95490&TPS53679。

    您能否与我分享 一下 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/730093上的问题 是如何解决的? 该线程已锁定、我希望它能提供提示。

    谢谢你

    Doron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doron、您好!

    哦、好的、你使用了错误的主题、我误解了你的问题。

    关于您提到的问题、我们的团队已经参与了很长时间。

    这是相同的情况吗?

    谢谢。

    Chasel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、但由于我是这个类似的问题、我希望您分享对他们有用的解决方案

    谢谢你

    Doron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doron、您好!

    那么、这是您要讨论的同一个项目吗? 如果是、我认为根本原因仍在调查中、因此目前我没有为您提供解决方案、因为目前还没有发现根本原因。

    谢谢

    Chasel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道、但我希望您在  https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/730093上分享解决 方案、因为它已解决。

    谢谢你

    Doron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doron、您好!

    很抱歉、如果 E2E 未发布、我们无法提供任何客户专有信息。

    如果您需要更多信息、请联系您当地的 TI 代表。

    谢谢

    Chasel