This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A11:EN 和 BIAS 引脚的电压范围

Guru**** 2516620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844863/tps7a11-voltage-range-for-en-and-bias-pin

器件型号:TPS7A11
主题中讨论的其他器件: TLV755

大家好、团队、

我想知道 EN 引脚的电压范围。 用户应用使用1.8V 输入电压和偏置引脚、EN 的电压范围为3.3V、可由外部 MCU 控制。

输入电压:1.8V (输出电压=0.8V)
-偏置:1.8V
EN:3.3V

是否可以支持客户状况?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    什么是负载电流? 这可能是微不足道的。 数据表中有以下图表:

    这表明、125C 时的偏置压降超过1V。 那么、它的工作效果将取决于实际负载电流要求。  

    更稳健的设计是使用3.3V 电压轨来驱动 VBIAS。 他们为什么不想这么做?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您的支持。 简单地说、用户要求是如此

    -输入电压:1.8V

    -输出电压:0.8V 固定输出电压

    输出电流:200mA (最大500mA)

    - EN:由 MCU 的3.3V I/O 控制

    我发现 TPA7A11支持上述要求。 用户不会使用 BIAS 引脚。 您是否推荐了 TPS7A11器件?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    我认为、Vbias 与 Vin 绑定的 TPS7A11可能微不足道。

    TLV755符合以下要求。

    请告诉我您的想法。

    此致、