请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A11 主题中讨论的其他器件: TLV755
大家好、团队、
我想知道 EN 引脚的电压范围。 用户应用使用1.8V 输入电压和偏置引脚、EN 的电压范围为3.3V、可由外部 MCU 控制。
输入电压:1.8V (输出电压=0.8V)
-偏置:1.8V
EN:3.3V
是否可以支持客户状况?
此致、
Nagata。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.