This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54332:电感器电流与电流限制阈值相交以关闭内部高侧 FET 的响应时间

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844919/tps54332-response-time-that-inductor-current-intersects-current-limit-thresold-to-switch-off-internal-high-side-fet

器件型号:TPS54332

大家好、

数据表显示电流限制阈值为6.5A (典型值)。
您是否有电感器电流 与电流限制阈值相交以关闭内部高侧 FET 的响应时间?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita-San、

    TPS54332电流限制是逐周期电流限制。  电流在高侧 FET 导通期间进行实时监测、并在仅使用一些栅极延迟的情况下立即检测到。  唯一的例外是在消隐时间(最短可控导通时间)内达到电流限制。  在这种情况下、电流限制在消隐时间结束时启动。