This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:固定输出电压选项

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844479/lp5907-the-fixed-output-voltage-option

器件型号:LP5907

您好!

我们可以看到描述、"此器件可提供1.2V 至4.5V 的固定输出电压、步长为25mV。 如需了解特定的电压选项需求、请联系德州仪器销售人员。" LP5907 数据表中提供了相关信息。
这是否仅仅意味 着在需要时可以提供任何特定的输出选项(例如3.55V)?

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sawamoto - San、

    您的理解是正确的。 3.55V 是可能的输出电压。 如果您需要特定的电压、请直接联系我、讨论如何继续。

    我希望这能回答你的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    感谢您的回答。 听起来不错。
    我可能会在需要时向您发送一封电子邮件。

    此致、
    S.Sawamoto