This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:电池未连接时发出 BQ25150 MR 信号

Guru**** 2520050 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25150, BQ25120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844439/bq25150-bq25150-mr-signal-when-battery-not-connected

器件型号:BQ25150
主题中讨论的其他器件: BQ25120

我注意到、当 USB 连接到 BQ25150但电池未连接时、MR 信号在4V 和~2.5V 之间振荡。 请参阅随附的示波器截图、MR 引脚标记为"BTN"。 这是预期行为吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、

    很长一段时间! (我们曾在一段时间前从事一些 BQ25120和能量收集项目)

    是的、这是预期的。 默认情况下、/CE 引脚被拉至低电平的器件会看到电池电容器并为其充电。 当"充电完成"时、它将被切断、电池电容器上的电压将崩溃、低于 VRCH 阈值。 这将反过来启用充电器。 这是不断重复发生的周期。  

    如果要禁用此行为、您可以通过/CE 引脚或 I2C 禁用充电。 此外、具有一个大电容器(用于工作台调试)可能会使器件难以工作、但不建议这样做。  

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gautham、  

    有道理! 感谢您的解释。  

    谢谢、

    Sara