This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62150:电池供电产品的低成本替代产品低 Iq?

Guru**** 2442560 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62150, TPS62147, TPS62148, TPS62140, TLV62084, TPS62065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822272/tlv62150-low-cost-alternative-for-battery-powered-products-low-iq

器件型号:TLV62150
主题中讨论的其他器件: TPS62147TPS62148TPS62140TLV62084TPS62065

大家好、

我的客户正在设计一个应用、他们需要在8月底之前提供原型。

它是一款电池供电的产品。

客户对电池配置有疑问。
我可以在3.6V 电压下直接工作、而不会使该电压稳定或在7.2V 电压下工作、然后插入直流/直流开关。
一方面、7.2V 可以保护我免受温度等严重情况的影响(3.6V 不能保证)、另一方面、客户在添加组件时没有组件成本的裕度。
此外、该产品在功耗方面至关重要。

TLV62150是一个不错的选择、因为直流/直流开关也是因为它具有19uA 的极低静态电流。
问题是组件成本@50kU/yr

或者、您是否有其他备选方案来提出符合上述要求的低成本解决方案?

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    您能 给我一点关于您的客户要求的信息吗?

    -所需的最大输出电流是多少?
    -所需的输出电压是多少?
    -解决方案尺寸是否重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bjorn、

    -需要的最大输出电流? 2A
    -所需的输出电压?                 3.6V
    -  解决方案尺寸是否重要? 没有特定规格、但更小的尺寸更好

    非常感谢、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    如果您的客户需要2A 输出电流、则只要您的客户不将负载拆分为其中两个、TLV62150就不适用、因为这是1A 器件。

    对于2A 的输出电流以及低静态电流、TPS62148/TPS62147或 TPS62140适用于超过6V 的输入电压。

    对于不超过6V 的输入电压、 我建议使用 TLV62084、因为其成本更低。 如果需要较低的静态电流、可选择 TPS62065。

    我希望这些器件之一能满足客户的要求。