This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2675:输出电压包括纹波?

Guru**** 2538680 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844496/lm2675-output-voltage-includes-ripple

器件型号:LM2675

我正在使用模块 LM2675M-3.3。
数据表(第5页、第7.5节电气特性-3.3V)显示输出电压为3.251V (最小值)、3.3V (典型值)、3.35V (最大值)(Vin=8-40V、ILOAD=20A-1A、Tj=25)
该输出电压是否包含开关纹波的振幅?
(在我的条件下、输出电压为3.125V-3.4445V、 具有纹波)
此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它不包含 开关纹波的振幅。  

    结果显示了芯片间输出电压的变化。 如您所知、对于大量 IC、基准电压将会发生变化、并且可能不完全是3.3V。结果3.251V (最小值)、3.3V (典型值)、3.35V (最大值)显示了基准电压的范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生/女士 张新

    感谢您的回答。

    "它不包含 开关纹波的振幅。"

    我知道。

    此致。