This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21061:当 IC 检查电池电压时、BAT 引脚会做什么?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ21061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844738/bq21061-what-is-the-bat-pin-doing-when-the-ic-is-checking-battery-voltage

器件型号:BQ21061

在 IC 操作流程图中的各个步骤(数据表中的图16)、IC 测量电池电压。  此时 BAT 引脚的状态是什么?

如果 BAT 试图将电流驱动到电池中、那么它具有什么电压目标?  不过、我猜情况并非如此。

2. 如果 BAT 纯粹是测量节点(即 ADC 输入),那么最大值是多少 电池电压时流入 BAT 的电流?

谢谢、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、

    这将取决于当前电池电压。 如果电池电压低于 VLOWV、器件将使用预充电电流为电池充电。 一旦高于 VLOWV 阈值、此器件将用快速充电电流为电池充电、直到电池达到 VBATREG 设置。

    进入 BAT 引脚的最大电流将是 ICHG。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 IC 测量电池电压时、我询问进入 IC BAT 引脚的电流。

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    电池测量的发生与充电/放电无关。 进行这些测量时、我们不会断开电池与系统的连接。  

    打开

    充电时、我们通过 CC/CV 过程将电池提升至可 通过 I2C 配置但默认为4.2V 的目标稳压电压。  

    BAT 是一个电源引脚、在该引脚上可以看到充电/放电电流(支持 PMID 负载)。  

    如果您有任何疑问、请告知我们。  

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在流程图的开头(图16)、在施加 VIN 后但开始充电之前、IC 正在测量电池电压、以确定它是否低于 Vlowv。  在执行该测量时、IC 从电池汲取了多少电流?  请假设没有负载连接到 PMID 或 LS/LDO。

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    我看到您在问什么。 当我们进行测量时、电流本身小于5uA、我们在此对测量进行采样、并且在 VBAT 通道上进行采样后立即断开连接。 在 ADC 通道上、它大约为500nA。 这将忽略 BQ21061本身上的任何系统负载或 IQ、这将是主要负载。  

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham、

    谢谢你。  当 VIN 上有电源且 PMID 或 LS/LDO 上没有连接负载时、IC 是否会从5uA 和500nA 之外的电池汲取任何电流?

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    当 VIN 存在(且有效)时、除了仅在采样时5uA 之外、电池没有功耗。 如果已启用充电、则电池将看到充电电流。  

    此致、

    Gautham